This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:SNR参数和软件包

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653412/rc4558-snr-parameter-and-package

部件号:RC4558

您好,

1.您能告诉我RC4558的SNR参数吗? 或者如何评估SNR性能?

2,第二个SOIC (8)应为VSSOP。 可以帮助确认吗?

东宝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,

    SNR是输出噪声电压和满刻度输出电压之间的差值。 此差值以dB为单位进行测量。 因此,您基本上将输入信号设置为功放,在输出处设置满刻度信号,并将dB参考设置为0,然后将输入与GND进行交流耦合,以测量噪声电压并使用dB参考测量差值。
    本文档提供了一些有关多种音频性能测量的指南: www.ti.com/.../sloa068.pdf

    是的,Device Information (设备信息)表中有一个拼写错误,第二个SOIC应为VSSOP-DGK。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器