This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:PC/MAC无法识别设备

Guru**** 2381210 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2904, PCM2906C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653344/pcm2904-device-not-recognized-by-pc-mac

部件号:PCM2904
主题中讨论的其他部件:PCM2906,, PCM2906C

我们的设计直接从数据表中提升出来,使用PCM2904进行立体声音频输入/输出。 安装PCM2904后,WIN和MAC操作系统都无法识别编解码器的存在。 他们根本不承认USB中插入了任何东西。 只需更换PCM2906的PCM2904,就可以解决问题,而无需更换其它主板或组件。

问题是我们有2000台PCM2904的库存,这是经销商不想收回的一笔可观的投资,因此我们希望在可能的情况下使用它们。 是否有我们可能在做的错误,而这些错误在数据表中并不明显,这会使2906工作,但2904不工作? 有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob,

    PCM2904是一款存在已知问题的设备,因此我们不建议使用它 (请参阅 此应用说明),PCM2906C是一款类似的部件,通过更新来解决这些问题。 即使考虑到这一点,如果电路正确(假定PCM2906C正常工作),操作系统也应识别PCM2904。 您是否有可用于测试设备的PCM2904 EVM?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师