This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:连接D类放大器(TAS5751M)与MCU

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646943/tas5751m-interfacing-class-d-amplifier-tas5751m-with-mcu

部件号:TAS5751M

大家好,

我正在学习 TAS5751M数字放大器,并对如何将其与微控制器连接有一些疑问。  

根据我的理解,要将TAS5751M与微控制器连接起来,我们需要I2S外设(音频信息)和I2C (编程)。 除此之外,微控制器还需要哪些其他资源?  

是否需要时钟频率等?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    有关I2S输入时钟的要求,请参阅此维客: e2e.ti.com/.../2425.i2s-clock-requirements-on-tas570x1x2x3x-device-s
    MCU还需要在器件通电和断电期间控制RST和PDN。 请遵循数据表中8.2 .1.2 一节中的计时要求。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    另一个问题是,在使用TAS5751M时,MCU必须解码模块所需的音频格式。 我的意思是,如果我有一个wav文件需要发送到扬声器,MCU需要处理所有转换,则TAS5751M中没有硬件模块来解码音频格式并自行转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 设备内部没有解码资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    TAS5751M模块的数据表显示,它支持9串行数据模式,默认为24位I2S模式。

    这是否意味着MCU必须以PCM格式向模块提供音频信息? 或者模块是否可以接受任何其他音频格式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,MCU必须通过I2S接口提供PCM数据。 有关输入数据格式的详细信息,请参阅数据表的7.6 2部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!