This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:如何将增益设置为低于数据表20dB级别

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647045/tpa3116d2-how-to-set-gain-below-datasheet-20db-level

部件号:TPA3116D2

我的问题是,我能否将3116设为高于20dB的情人增益级别?

我使用的放大器具有JBL 2445和2404压缩驱动器,灵敏度为111db/1W。 现在我仍然有一个我喜欢消减的噪音级别。

我确实喜欢从26dB到20dB的增益,这确实很有帮助,但我仍然认为-6dB可能会使我的设置受益。 我还在同一个板上用一个3116芯片驱动我的bas (我有两个船,左和右)。

我必须淡化JBL驱动器-18dB,才能使中音和高音以及bas处于同一水平。 所以我认为有足够的空间来玩增益的游戏。