This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2PWPEVM:TPA3140D2PWPEVM的输出波形问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2PWPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646749/tpa3140d2pwpevm-the-output-waveform-issue-for-tpa3140d2pwpevm

部件号:TPA3140D2PWPEVM

大家好,

客户使用 TPA3140D2PWPEVM。 电源接通后,他测量输出波形。

在这种情况下,没有任何输入信号。 输出波形是 OUTNL,OUTPL,OUTNR和OUTPR波形。

请检查附件。 客户需要验证OUTNL,OUTPL,OUTNR和OUTPR波形是否正确。

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micky:

    我相信客户正在输出滤波器中使用铁氧体磁珠+电容器。 我认为结果是预料之中的。 铁氧体磁珠用于抑制输出中的高频组件,以提高EMI性能。 有关详细信息,请参阅数据表中的11.2 .2.3 部分。

    此致,

    郑少文