This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254中的白噪声解决方案

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646548/tlv320aic3254-white-noise-solution-in-tlv320aic3254

部件号:TLV320AIC3254

你(们)好

测试的TLV320AIC3254


NR Process Flows -> PurePath Studio在本例中,I2S输入通过miniDSP接收和输出。


但是,我要处理MIC输入。


我想询问一个示例,说明如何在接收和输出MIC输入到TI时消除噪音。

或者我希望获得与此相关的技术支持。

目前,我想通过miniDSP接收MIC输入并去除白噪声(我只想处理语音波段)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cho,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    AIC3254的miniDSP分为两个部分,一个用于ADC,另一个用于DAC。 每个区段都可以单独编程。  对于ADC,您可以选择的输入组件是Decimator (DecXxIn)块,而输出是I2S_OUT块。 我建议您查看可用的流程示例,您可以在C:\Users\user\Documents\Texas Instruments Inc\PurePath Studio (便携式音频) miniDSP 5.95 \MyProcessFlows\Example Process Flows中找到这些示例流程。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师