This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:eq问题

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646867/tlv320aic3204-eq-question

部件号:TLV320AIC3204
主题: TLV320AIC3254中讨论的其它部件

您好,我们想查找 具有7段均衡器的2通道代码,您能否帮助检查 TLV320AIC3204是否具有  7 段均衡器? 除了数据表中的,外,哪一部分可以清楚地描述它以及如何设置它? ,如果  TLV320AIC3204没有 7 段均衡器功能,您可以帮助 您推荐 满足我们的要求部件号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darren,

    TLV320AIC3204具有一些固定的处理选项,称为工艺流程,它们具有不同的EQ选项。 每个处理块的说明包含在 《AIC3204应用参考指南》中。

    遗憾的是,可用的处理块在ADC端最多可以有5个EQ,在DAC端最多可以有6个EQ。

    TLV320AIC3254与TLV320AIC3204类似,但是,'AIC3254具有可配置的miniDSP,您可以使用PurePath Studio软件创建自己的算法(可以进行立体声7 EQ处理)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师