工具/软件:Linux
您好,
我有两个问题:
1)我是否可以同时使用相同的I2S进行输入和输出,或者我是否应该使用不同的端口?
2)在哪里可以获得为ALSA框架设置路由所需的配置?
此致,
伊加尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好,
我有两个问题:
1)我是否可以同时使用相同的I2S进行输入和输出,或者我是否应该使用不同的端口?
2)在哪里可以获得为ALSA框架设置路由所需的配置?
此致,
伊加尔
您好,Igal,
这是设备在从属模式下配置的常见应用,但是,由于12MHz不是通用音频MCLK,因此应考虑MCLK。 您能否确认MCLK频率和此时钟的来源? 请查看此应用程序注释 ,其中包含有关带编解码器的音频应用程序的建议时钟结构的更多信息。
我建议您参考一下AIC3204的应用程序参考指南,在该指南中,您可以找到可用作参考的数个DAC配置脚本。
从时钟设置中,请考虑音频接口的数据字长度应设置为16位,时钟分隔器设置应调整为12MHz。 我可以帮助您设置时钟,但首先我想知道之前提到的MCLK的详细信息。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
您好,Igal,
对于之前提供的时钟描述,我建议使用位时钟作为设备上内部时钟的来源。 请参阅以下配置代码,了解根据提供的时钟设置的设备时钟。
######################################
#时钟设置
#------------------
编解码器接收的#:MCLK = 12 MHz,
# BLCK = 1.4112 MHz,WCLK = 44.1 kHz
######################################
#
#选择第0页
W 30 00 00 00
#
# PLL_CLKIN = BCLK,CODEC _CLKIN = PLL_CLK,
# PLL打开,P=1,R=2,J=32,D=0000
W 30 04 07 92 20 00 00
#
# NADC = 4,mAdc = 4,分禾器已通电
W 30 12 84 84
#
# AOSR = 128
W 30 14 80
#
# NDAC = 4,MDAC = 4,分禾器已通电
W 30 0b 84 84
#
# DOSR = 128
W 30 0d 00 80
#
######################################
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
Dieg,您好,
最终,我通过降低寄存器 左/右DAC通道数字音量控制寄存器(寄存器65和66)中的放大率来实现这一功能。 现在播放的是完美的声音。
虽然此设置中存在问题:I2S通道具有数据输入线路和数据输出线路,它们共享相同的位时钟和帧时钟。 未使用主时钟。 这意味着,如果同一I2S接口上的编解码器需要D2A和D2D,则除非使用主时钟,否则仅在应用D2A时才起作用。 对吗?
此致,伊加尔。
您好,Igal,
很抱歉回复延迟,我最近一直很忙。 我正在查看您的设置并有一些意见。
为什么使用与USB-MODEVM断开的编解码器? 如果您将AIC3204编解码器用作主编解码器,并希望与扩展系统连接,则可以使用主板的接头J14来连接外部I²S Ω 信号, 您只需更改SW2的设置,即可将USB MCLK和USB I2S位设置为关闭。
线路输出上的噪音可能与所使用的寄存器设置有关,您能否共享所使用的设置? 如果降低增益有助于解决噪音问题,则I²S Ω 信号可能已饱和。 您是否尝试过我之前建议的应用程序参考指南中的回放脚本?
DIN和DOUT是相同的I²S Ω 总线的一部分,其中位时钟和字时钟是共享的。 内部时钟是从此应用程序中的位时钟生成的,因此应始终提供。 我不认为您的应用程序会有问题,除非您有不同的A2D和D2A I²S接口,这在一般应用程序中是不常见的。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
Diego,您好,感谢您的回复。
00:00 01:00 02:60 03:00 04:07 05:92 06:20 07:00 08:00 09:00 0A:00 0b:84 0c:84 0d:00 0e:80 0f:02 10:00 11:08 12:84 13:84 14:80 15:01 16:00 17:04 18: 00 19:00 1a:01 1b:00 1c:00 1d:00 1e:01 1f:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 25:CC 26:11 27:00 28:00 29:00 2a:E0 2b:00 2c:00 2d:00 2e:00 2f:00 30:00 31: 00 32:00 33:00 34:00 35:12 36:02 37:02 38:02 39:00 3a:00 3b:00 3c:01 3e :00 3f:D4 40:00 41:00 42:00 43:00 44:6F 45:38 46:00 47:00 48:00 49:00 4a: 00 4b:EE 4c:10 4D:D8 4e:7E 4F:E3 50:00 51:00 52:88 53:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:7F 59:00 5a:00 5b:00 5c:00 5d:00 5e:00 5F:00 60:7F 61:00 62:00 63: 00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 6a:00 6B:00 6c:00 6d:00 6e:00 6F:00 70:00 71:00 72:00 73:00 74:00 75:00 76:00 77:00 78:00 79:00 7a:00 7b:00 7c:00 00 7d:00 7e:00 7f:00 80:00 81:00 82:60 83:00 84:04 85:00 86:00 87:00 88:00 89:0C 8a:00 8b:10 8c:00 8d:00 8e:08 8f:08 90:7A 91:7A 92:3A 93:3A 94:00 95: 00 96:00 97:00 98:00 99:00 9a:00 9b:00 9c:00 9d:00 9e:00 9f:00 a0:00 a1:00 a2:00 a3:00 a4:00 a5:00 a6:00 a7:00 a8:00 a9:00 a9:00 aA: 00 aA :00 aA:00 aA:00 aA:00:00 aC:00 aA:00: 00 af:00 b0:00 b1:00 b2:00 b3:00 b4:40 b5:00 b6:00 b7:40 b8:00 b9:00 ba:00 bb:8A bc:8A
此致,伊加尔
您好,Igal,
感谢您的反馈。 当EVM连接时,您可以在主板的接头J6上连接来自控制器的I²C Ω 信号。 我正在查看提供的寄存器,但我担心缺少寄存器,编解码器寄存器映射由不同的页面组成,每个页面上包含256个寄存器,您共享的寄存器似乎仅用于第0页。 您是否可以只共享正在写入设备的寄存器,而不是完整的转储?
奇怪的是,编解码器以前工作良好,现在却不工作,这让我认为可能发生时钟错误。 能否验证从系统连接的信号?
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
Diego,您好,
我已经弄清楚了寄存器的问题,它们正由内核通过regmap机制来处理。
下面是映射到reg的寄存器列表(可以提取更多寄存器,但现在它提供了从第0页到第1页上的寄存器188的打印所有寄存器,如果您需要更多寄存器,请告诉我)。 我仍然在音频输出上遇到噪音问题:
00:01
01:00
02:60
03:00
04:07
05:92
06:20
07:00
08:00
09:00
0A:00
0B:84
0C:84
0D:00
0E:80
0f:02
10:00
11:08
12:84
13:84
14:80
15:01
16:00
17:04
18:00
19:00
1A:01
1B:00
1C:00
一维:01
1E:04
1F:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:88
25:抄送
26:11.
27:00
28:00
29:00
2A:E0
2B:00
2C:00
2D:00
2E:00
2F:00
30:00
31:00
32:00
33:00
34:00
35:12
36:03
37:02
38:02
39:00
3A:00
3B:00
3c:01
3D:01
3e:00
3F:D4.
40:10
41:00
42:00
43:00
44:6F
45:38
46:00
47:00
48:00
49:00
4A:00
4B:Ee.
4C:10.
4D:D8.
4E:7E
4F:E3
50:00
51:00
52:88
53:00
54:00
55:00
56:00
57:00
58:7F
59:00
5A:00
5b:00
5C:00
5D:00
5e:00
5F:00
60:7F
61:00
62:00
63:00
64:00
65:00
66:00
67:00
68:00
69:00
6a:00
6b:00
6c:00
6D:00
6e:00
6F:00
70:00
71:00
72:00
73:00
74:00
75:00
76:00
77:00
78:00
79:00
7A:00
7b:00
7C:00
7D:00
7E:00
7F:00
80:00
81:00
82:00
83:00
84:00
85:00
86:00
87:00
88:00
89:0C
8A:00
8B:10.
8C:00
8D: 00
8e:08
8F:08
90:7A
91:7A
92:3A
93:3A
94:00
95:00
96:00
97:00
98:00
99:00
9A:00
9B:00
9C:00
9D:00
9E:00
9F:00
A0:00
A1:00
A2:00
A3:00
A4:00
A5:00
A6:00
A7:00
A8:00
A9:00
AA:00
阿瑟:00
AC:00
广告:00
AE:00
AF:00
B0:00
B1:00
B2:00
B3:00
B4:00
B5:00
B6:40
B7:00
B8:00
B9:40
BA:00
BB:80
BC:80
此致,伊加尔。