Other Parts Discussed in Thread: PCM3060
您好,支持团队,
我对PCM3060有疑问。
我们的客户使用PCM3060作为A/D转换器。
当切换ADC的采样频率时,DOUT在时间上变为"L"的现象有时会发生。
1.设置程序和现象
(1) CLK = 18.432 MHz
(2) ADPSV = 0,M / S1 [2:0]= 3 (FS = 48 kHz)
*每个设置间隔为504.2 μs Ω 或更低
(3)经过大约700毫秒后
(4) ADPSV = 1,M / S1 [2:0]= 1 (FS = 24 kHz),ADPSV = 0
*每个的设置间隔为504.2 μs
(5) DOUT数据变得异常并变为"L",Vin的变化没有反应。
(6)一旦数据变得异常,除非再次打开电源,否则数据将无法恢复。
问题
(1)在数据表中,写入更改采样率等设置时,建议设置为断电模式。 是否为必需程序?
如果客户不关心弹出/咔嗒声噪音,如果您在操作ADC时更改采样率,是否存在任何问题?
(2)这种现象是否由于ADPSV的省电时间太短而发生? 或者是否有其他根本原因?
(3)如果客户将时间设置为从ADPSV = 1到ADPSV = 0到2048 / FS, 则从ADPSV = 1到M/S1[2:0]= 1需要多长时间?
并且,从M/S1[2:0]= 1到ADPSV = 0需要多少时间?
此致,
Tachibana先生