尊敬的TI E2E成员:
我想在DAC原型项目中使用此IC,但我很难理解自动采样率检测。 假设我有一个32位帧的24位I2S信号,来自USB到I2S转换器。 FS可以是44.1 ,48,88.2 ,96,176.4 和192kHz。 无论输入频率如何,我需要的是常量192kHz 20位左对齐信号。 这就是IC的出现位置,但自动采样率检测让我感到困惑。 如果我选择20位左对齐输出,如何设置192kHz? 它是由输入参考时钟定义的,还是由从模式下的BCKO定义的? 如果是,我是否必须计算时钟速度,例如:19.2万 * 2 * 32,或类似:19.2万 * 2 * 20?