This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:选择音频编解码器:扬声器+外部放大器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A, TLV320DAC3203, PCM5121, TLV320DAC3120, TPA2013D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665030/linux-selection-of-audio-codec-speaker-external-amplifier

主题中讨论的其他部件:PCM5101ATLV320DAC3203PCM5121TLV320DAC3120TPA2013D1

工具/软件:Linux

您好,

我们计划集成模拟扬声器(DAC)设备。 以下是我们的要求,

1.编解码器芯片组(无内置放大器)+外置放大器。

2.类型:立体声。

3.数字输入数:2.

4.模拟输出数:2.

5.发援会的数字:2

6.控制接口:I2C

7.采样频率:应支持最小值- 8kHz到最大值- 96KHz

信噪比:106 dB,典型

9.位解析:16,24。

10.应支持音量控制

是否有任何人能够根据我们的上述要求帮助我们找到产品(音频编解码器+外部放大器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohan,

    您可以将TLV320DAC3203用于DAC。 它是100dB SNR,但它涵盖所有其他要求。 如果您需要更高的SNR性能,可以查看PCM5101A或PCM5121。
    外部放大器的输出功率要求是多少? 您是否已经选择了这一项? 也许我们还可以为您提供一些功率放大器建议。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    在我们以前的设计中,我们使用了DAC(TLV320DAC3120)。 对于8E,它将支持高达1.6W的功率。 但现在,我们需要派生2瓦8欧姆扬声器。
    我们需要知道我们是否能够在现有DAC的D类输出上直接连接功率放大器? 功率放大器将输出2Watt/8Ohm扬声器。

    以下是我们的外部放大器要求,

    扬声器阻抗:8欧姆
    持续功率:2W
    THD :1 % "
    工作温度:-40至+85C,最好使用汽车级零件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我们能否获得有关此问题的最新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohan

    对于外部放大器,您可以查看TPA2013D1。
    最佳选择是使用HPOUT,而不是DAC的D类输出。 HPOUT是模拟信号,而D类输出是PWM。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您对外部放大器的建议。

    我想知道,假设我们选择的是具有单I2S接口的音频编解码器,我们是否能够同时执行录制和播放?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohan,

    您能否使用您将使用的编解码器的特定部件号开始新的帖子? 这样,负责这些设备的团队将能够帮助您解决问题。
    无论如何,您应该能够同时进行录音和回放,因为有独立的数据接口(DOUT和DIN)。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器