This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3121D2:功耗

Guru**** 2826125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3121D2, TPA3130D2, TPA3110D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664356/tpa3121d2-power-dissipation

部件号:TPA3121D2
主题中讨论的其他部件: TPA3130D2TPA3110D2TPA3118D2

该问题与 TPA3121D2中具有4W输出功率的24V VCC和8欧姆扬声器的总功耗有关。

根据数据表>图18第10页,@ 24V VCC,对于4W输出功率,电源电流应约为200milli安培。

200mA 电源是否同时为 AVCC和PVCC供电。

谢谢!

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Divya,
    图中的电源数据包括PVCC和AVCC。 实际上,主要功耗是PVCC,AVCC电流远低于PVCC。
    TPA3121D2是一款非常旧的设备,您可以检查TPA3130D2,它具有更好的性能和更高的效率。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zheng,

    感谢您的澄清。  

    TPA3130D2或  TPA3110D2 是否支持单端输出配置?

    TPA3121D2是否存在任何已知的性能问题?

    谢谢,此致,

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Divya,
    TPA3121D2没有性能问题。 但这是一个单端输出放大器,因此性能比差分输出放大器差。 TPA3130D2和TPA3110D2不支持单端输出模式。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的回复。

       是否提供TPA3121D2 Tina SPICE。 如果可以,请分享。

    类似的零件也不错。 我们正在单端输入输出配置中使用音频功率放大器。

    谢谢!

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Divya,
    很遗憾,我们没有这些设备的型号。 请注意,此类模型仅用于模拟d类的行为,而不用于模拟性能。 请参考TPA3118D2型号,但它是差分输出设备 。www.ti.com/.../toolssoftware
    此致,
    郑少文