This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1103:最大输入和输出信号幅值

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1103, TLV320AIC3104, TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667379/tlv320aic1103-maximum-input-and-output-signal-amplitude

部件号:TLV320AIC1103
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3104TLV320AIC1106

您好,支持团队,

我对TLV320AIC1103有一些疑问。

客户的使用条款如下所示。
电源:3 V
模拟输入信号:单端1通道(MIC 1 P:固定,MIC 1 N:模拟输入)
模拟输出信号:单端1通道(EAR 2 O)


[问题]

(1) MIC1P,MIC1N,MIC2P和MIC2N 124 mVpp的每个端子都可以输入的最大单端输入幅度是多少?
我认为这是因为数据表第9页上的“过载信号级别(3 dBm0)”的规格值是248 mVpp (差分)。 我的理解是否正确?

(2) EAR1OP,EAR1ON和EAR2O的每个端子可输出的最大单端输出振幅是多少?
关于EAR1OP和ERON,我认为它们的振幅是2.47 Vpp作为计算结果,因为数据表第8页上的"耳机AMP 1输出功率(32 Ω 负载,3 dBm0输出)"的规格值是95.1 mW。
关于EAR2O,我认为其振幅是1.79 Vpp,因为"耳机AMP 2输出功率(32 Ω 负载,3 dBm0输出)"的规格值是12.5 mW。

(3)"TX滤波器和PGA","RX音量控制"和"RX滤波器和PGA"每个模块的动态范围(最大允许振幅)是多少? 客户想知道信号是饱和还是不饱和,是否增加了这些块的增益。

(4)如果电源电压为3 V且操作处于线性模式,1 LSB的信号幅值(单位为mVpp)是多少?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tachibana-san,

    我的同事正在研究您的问题,他会尽快回复您。 我想补充一点,'AIC1103是一个相当旧的设备,要获得所需的所有信息可能会很复杂。 此外,我们还提供了具有更好整体性能和价格的更新编解码器,如TLV320AIC3104,您是否有更多有关感兴趣的原因的信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melendez-San,

    感谢您的回复。

    我们的客户过去一直在使用TLV320AIC1103
    这一次,客户正在考虑修改主板,而不是大幅更改设计。
    因此,他似乎正在收集有关TLV320AIC1103的信息。

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san

    我预计TLV320AIC110x器件的状态很快将更改为NRND。 正如Diego所提到的,这是一个非常旧的设备,并且不存在设计支持。 我们建议您的客户考虑使用其他设备,例如TLV320AIC3104,这是一款卓越的设备。

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve-San,

    感谢您的回复。

    我了解TLV320AIC1106的状态。
    我将向客户推荐TLV320AIC3104。
    我想客户会重新考虑PCM编解码器设备。

    此致,
    Tachibana先生