This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO特定D类放大器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667337/iso-specific-class-d-amp

主题:TPA3251中讨论的其他部件

我正在寻找一款具有模拟电位计音量控制的D级立体声放大器,每通道功率可达200瓦或更高。 最好使用参考PCB设计,因为我离专业PCB设计师还很远。 我知道D类电流与电动机驱动器类似,并且有带模拟控制的电动机驱动器,但我怀疑它们是否能像音频放大器一样工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,
    我们正在研究这一问题,Adam稍后将与您再次进行讨论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc

    我们的器件不直接支持电位计音量控制,但接地的电位计始终可以添加到运算放大器之前的运算放大器级。

    您需要多少个200瓦或更高功率的信道?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅2个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc

    请查看我们的参考设计:

    www.ti.com/.../PMP1.1769万

    这在前端有一个音量旋钮,以及支持您所询问的功率级别的TPA3251。

    TPA3251:

    www.ti.com/.../tpa3251.pdf

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将使用TPA 3255。 我应该已经提到我希望200瓦的功率比10 % THD低。