This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:制造产量较低

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667585/tpa3118d2-poor-manufacturing-yield

部件号:TPA3118D2

大家好,在过去的大约5年里,我已经使用TI部件TPA3118D2DAP为我生产了大约1000块不同批次的电路板。 始终如一地,由于TPA3118D2DAP部件无法正常工作,因此必须一批地拒绝105件有关5 % 的产品。 部件已通电,已启用并具有输入信号,但不提供输出信号。 我们生产的最后一批(在ISO 9002认证装配厂)的废品率约为20 % ! 在支付额外的钱让这些芯片返工和更换后,产品可以正常工作。

我们始终从知名的北美供应商(如Digi-Key和Mouser.com)购买这些部件。

为什么这么高比例的坏芯片通过TI的测试和供应链到达其分销商?

另一个注意事项是,我看到一个较新的部件- TPA3118D2-Q1现已推出。 旧零件和新零件之间有什么区别?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    很遗憾听到您的问题。 Shawn很快会回复你。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    很遗憾听到这个消息。 TPA3118D2在市场上非常受欢迎,我们以前从未听说过此类问题(失败率相当高)。 是否可能是应用程序问题而不是设备问题? 如果我们可以看到您的SCH,我们可以帮助您进行查看。
    基本上这两种设备非常相似。 TPA3118D2-Q1适用于汽车应用,而TPA3118D2适用于消费类电子应用。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,欢迎大家看我的示意图,插入下面,但它是PBTL模式下数据表中的文本簿。

    无论如何,这显然不是原理图问题,因为其他芯片的95 % 工作正常,更换为良好芯片时,主板也正常工作。

    不是,这显然是TI的制造产量或测试问题,或者经销商(即Digi-Key或Mouser)发生的事情。

    装配过程是完全自动的-无需手动接触。 零件在交付时直接装入其管中,然后装入取放机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的解释。 基本上,我在SCH中找不到明显的应用问题。 我 想确认的一点 是,在INN和INP上使用1uF输入电容器,但在SCH的另一页上,我的理解是否正确? 因为没有这些电容器,设备无法正常工作。

    出现问题时,您是否检查了FAULTZ针脚? 如果针脚处于低电压状态,则表示 触发了故障。 然后,故障可能是直流故障,请 尝试使用 较低 值 的电容器(例如 0.22uF,0.1uF),用于输入引脚上的输入电容器。

    如果 这不起作用,并且您确定 这些 器件发生故障,请与TI FAE联系。 它们将帮助您 向  TI质量/可靠性团队提交故障分析要求。  

    此致,

    郑少文  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,有1uF输入电容器,请参阅以下示意图的其他页面。

    但所有这些问题都无法认识到,更换故障部件后,主板工作正常,因此必须是故障部件才开始。

    我没有检查FAULTZPin。

    遗憾的是,我没有保存故障部件,但我一定会在将来保存,以便我可以将它们提交给TI FAE。

    加拿大安大略省渥太华的TI FAE在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您提供信息。 正如我在上述答复中提到的,如果发现故障设备出现故障,您可以尝试对C51和C52使用较低的值上限。

    如果这不能解决问题,您可以联系Digi-Key或Mouser销售人员。  很抱歉,我不知道TI渥太华FAE的联系人。 我相信经销商可以帮助您请求故障测试。

    此致,

    郑少文