This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:关于数字滤波器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666174/pcm1795-about-digital-filter

部件号:PCM1795

您好E2E:

我们的客户选择PCM1795进行新的产品设计。
他们制作了工程板,他们现在就测试了。

通道8的数字滤波器似乎不适用于某些个人。
请参阅随附的文件。

请告诉我您的意见。

此致,
ACGUY

e2e.ti.com/.../PCM1795.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    更换用于驱动通道8的PCM1795是否解决了此问题? 他们的所有主板是否都有相同的行为? 如果它存在于其他主板中,我怀疑设计的IV阶段存在问题。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    更换用于驱动通道8的PCM1795是否解决了此问题?
    ->他们更换了它们。 有些人工作,有些人不工作。

    他们的所有主板是否都有相同的行为?
    ->我正在确认它给客户。
    更换号码:10次
    工作件数:6件

    如果它存在于其他主板中,我怀疑设计的IV阶段存在问题。
    ->"x8 Oversampling Digital Filter and Function Control"位于设备内部。 DAC输出电路是常见的。

    请告诉我您的意见。

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这是多个主板上的间歇性问题,我怀疑该通道的电路/布局有问题。 您是否认为可以分享您的原理图和布局?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的回复。
    >>您是否认为可以分享您的原理图和布局?
    我向客户请求主板布局。 我将在以后附加并更新它。

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?