This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:谐波失真的温度相关性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2, TPA6110A2, LM4880, LM4881, TPA0211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667350/tpa6111a2-temperature-dependence-for-harmonic-distortion

部件号:TPA6111A2
主题中讨论的其他部件: TPA6110A2LM4880LM4881TPA0211

您好E2E:

我想知道以下产品的谐波失真的温度相关性。

 - TPA6111A2
 - TPA6110A2
 - LM4880
 - LM4881
 TPA0211  

你 与我合作吗?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    数据表中的数据是可用的数据。 遗憾的是,我们无法提供这一具体特征。
    我可以查看我们的文件,看看是否可以找到其中的任何文件,尽管我不希望找到它。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY,

    遗憾的是,没有更多数据可用于不同的温度测试。 所有可用信息均包含在数据表中。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器