大家好,
我有一些关于TAS5760的问题,如下所示。
1."扬声器放大器的输出切换速率"的含义是什么? 输出切换频率?
2.什么是输出切换速率单位? 赫兹? 千赫?
3.高输出切换速率的优点是什么? 是否可以进行较低功率的分解?
4.如果客户将LRCK从16*LRCK切为20*LRCK,会出现什么问题? 由于EMC问题,他们会更改因素并解决问题。 不过,他们想知道会出现甚么副作用呢?
谢谢
Anthony Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我有一些关于TAS5760的问题,如下所示。
1."扬声器放大器的输出切换速率"的含义是什么? 输出切换频率?
2.什么是输出切换速率单位? 赫兹? 千赫?
3.高输出切换速率的优点是什么? 是否可以进行较低功率的分解?
4.如果客户将LRCK从16*LRCK切为20*LRCK,会出现什么问题? 由于EMC问题,他们会更改因素并解决问题。 不过,他们想知道会出现甚么副作用呢?
谢谢
Anthony Kim
您好,Kim:
请参阅下面我的评论。
1."扬声器放大器的输出切换速率"的含义是什么? 输出切换频率?
Andy:这似乎是一个关于D类放大器工作原理的一般性问题。 请参阅 en.wikipedia.org/.../Class-D_amplifier下面的维客
2.什么是输出切换速率单位? 赫兹? 千赫?
Andy:通常是kHz (例如 384kHz和768kHz)。
3.高输出切换速率的优点是什么? 是否可以进行较低功率的分解?
Andy:切换频率选择会影响设备的三个重要工作特性。 这些是器件中的功耗,电感器中的功耗以及应用的目标输出滤波器。
由于通过电感器的波纹电流减少,器件中的充电和放电电电电流和寄生电容增加,因此,较高的开关频率通常会导致器件中的功率消耗略高,系统中的电感器耗散较低。 在两个可用切换频率中较高的频率切换将导致系统中的总体耗散降低,电感器的工作温度降低。 但是,在这种情况下,设备的热限制功率输出可能会降低,因为较高的切换频率会吸收某些设备的热余量。 相反,可以通过使用较高的切换频率来降低电感器加热,以降低波纹电流。
增加切换频率的另一个优点是,更高频率的载波信号可以通过具有更高角频率的L-C滤波器进行过滤,从而使部件物理尺寸更小。
4.如果客户将LRCK从16*LRCK改为20*LRCK,会出现什么问题? 由于EMC问题,他们会更改因素并解决问题。 不过,他们想知道会出现甚么副作用呢?
Andy:请参阅上面的评论。
Andy