This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:平衡输出未出现

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661869/drv135-balanced-output-not-coming

部件号:DRV135
主题中讨论的其他部件: Strike

您好,

我们正在使用DRV135。我们的+V和-V电源为12,-12v。 请查找我们的用例附件。 我们在平衡输出方面有几次失败。  请查找以下故障IC的情况。 建议出了什么问题。

1.常数0v是-Vo上的COimg

2.恒定12v接通+Vo

3.恒定12v在+Vo和-Vo等处

e2e.ti.com/.../Drv135_5F00_Application.pdf

谢谢,此致,

N.V.Subbaiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好N.V. Subbaiah,

    此故障是在使用过程中发生还是在制造后出现故障? 如果故障主要发生在现场,我会考虑电气过度应力(如ESD冲击)对其造成损坏的可能性。

    另一种可能是引脚3 (GND)连接不良。

    如果您可以提供一个更完整的示意图,则可能有助于我们调试此问题。 此外,测量Vin,GND和电源上的电压或波形有助于缩小可能的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已在现场制造和安装。 在现场测试中,我们发现了问题。 我们已经共享了示意图。接地连接仅通过PCB轨道进行。

    如果故障是由于电气过度应力(如ESD冲击)造成的,则建议采用保护机制。

    谢谢,此致,
    N.V.Subbaiah。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好N.V. Subbaiah,
    典型的ESD保护包括每条线路一个TVS二极管,用于钳制瞬变电流并将其转向接地。 在这种情况下,我建议使用12V双向TVS二极管从每个输出接地,以匹配您应用中的±12V电源。

    同样,虽然ESD可能导致故障,但在Vin,GND和电源引脚处测量电压/波形将更好地为理论提供信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好N.V. Subbaiah,
    我将继续并将此线程标记为已关闭,但如果您有任何其他问题,请随时回复此线程或在E2E上打开新线程。