This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1652:交流耦合音频输入的最佳输入过压保护实践?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5532, OPA1642, OPA1678, OPA1652, OPA1662, RC4580, TL074, OPA1692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662471/opa1652-best-input-overvoltage-protection-practices-for-ac-coupled-audio-inputs

部件号:OPA1652
主题中讨论的其他部件:NE5532OPA1642OPA1678OPA1662RC4580TL074

我正在寻找保护音频/工作室设备输入放大器的最佳合理做法。 在未正确接地的装置之间连接或断开电缆时(常见的使用案例), 设备的接地是浮动的,当连接电缆并且遥测插头的尖端首先接触插孔的浮动接地时,设备的输入信号可能会出现50/60 Hz的线路电压嗡嗡声,范围为100或200 V。

1)使用运算放大器作为输入缓冲器时,典型的简单输入过压保护方案类似于下面所附图像中的第一个示例。 肖特基二极管将任何过电压固定在导轨上,将运算放大器输入电压限制在0.5伏以下,从而(希望)保护运算放大器。

2)在现实场景中,它可能看起来更像下面的第二个示例。 47u电解电容器可阻断直流电,330p电容可防止RFI进入或离开装置。 运算放大器输入仍受保护,但电解电流和其左侧的元件未受保护。 330p电压盖可以获得大电压,如果由于某种原因输入的大直流电压持续时间远长于线路电平嗡嗡声的一段时间,则电解电压可能会出现大电压。

3)在最后一个例子中,肖特基二极管被移动到47u电解电容的输入端,保护电容更好一点,但可能对运算放大器输入提供的保护更小, 如果电解液被充电,然后突然向其输入施加大电压。 运算放大器输入电压不能保证始终保持在肖特基保护范围内,因为它具有电解和输入端发生的情况。

那么,保护典型运算放大器(如OPA1662,OPA1652,OPA1642,OPA1678,NE5532, 典型音频输入方案中输入过压的TL074,RC4580等? 运算放大器通常在输入和/或导轨之间具有不同类型的内部二极管保护-这些运算放大器是否具有此保护,如果有,是否在第三个示例中保护它们免受过压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mattias:

    通常首选第二种配置( 例如,请参见OPA1692数据表中的图63)。 这可以保护放大器的输入免受与连接或断开电缆相关的电压峰值的影响,但允许与幻影供电设备兼容。 直流阻塞电容器需要承受施加到输入的预期电压,这是正确的。 如果输入上可能出现非常大的瞬变,您可以向输入中添加TVS二极管,以钳制超过预期幻象电源电压的峰值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mattias:
    我要将此线程标记为闭合,但如果您有任何其他问题,请回复此线程,或在E2E上打开新线程。