This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2553:偏置引脚和放大器上的最大电压额定值;外部电容器的耐电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2553, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667342/tas2553-voltage-maximum-rating-on-bias-pin-withstanding-voltage-for-external-capacitor

部件号:TAS2553
主题中讨论的其他部件: TAS2552

尊敬的先生。

我的客户正在开发他们的平台以应用TAS2553,因此他们提出了要求

此时有几件事。 我尝试查看数据表,但它没有清晰定义。

请给出您的建议。

1.偏置引脚上的最大电压额定值是多少?

2.建议将数据表中的1uF作为外部电容器值,但它是

   耐受电压不清楚。

   根据TAS2552 EVM,将其安装在10V耐电压电容器上。

   偏置引脚上的外部电容器的耐受电压是多少?

此致,

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,

    偏置输出引脚是用于外部去耦的中电源参考电压(用于更好的PSRR)。 此中间电源参考与AVDD有关,因此您将在偏置引脚上使用AVDD/2。 在任何情况下,AVDD都不应超过1.95V。
    10V对于此引脚已足够。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan San先生/女士。  

    非常感谢您提供的有用信息。  

    首先,我认为电容器用于升压输出。 这是不理解。  

    考虑到AVDD/2,此电容器的耐电压为2.0V - 2.5V

    偏置加页边距。  

    我不知道ESR和ESL越低越好?

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯山

    低ESR和ESL可以。 尽管如果不可能,您可以尝试使用不同的电容器,评估PSRR性能,看看它是否足够好。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器