This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:使用PSIA时的MCLK频率

Guru**** 2507645 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666958/purepath-cmbevm-mclk-frequency-while-using-psia

部件号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5766MRMTEVMTAS5766M

将PurePath CMBEVM修订版G与 TAS5766MRMTEVM放大器模块配合使用。

使用PurePath控制台3运行测试板,采样率为48kHz,MCLK频率为12.288 MHz。

我想使用提供24.576Mhz MCLK的外部PSIA源。 我很确定我可以在TAS5766中找到寄存器来更改SCLK/BCLK比率。但任何节省时间的提示都是受欢迎的--我应该使用三线PLL模式吗? :)

我的主要问题是,是否需要更改CMBEVM上任何其它组件的MCLK速率或其它寄存器? 我认为答案是否定的,但我只是想先检查一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    我们正在调查此事,Andy稍后会回复您。 感谢您的耐心!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    TAS5766M 时钟检测电路可以自动感应系统时钟频率,因此,当使用24.576MHz MCLK时,您无需更改任何寄存器。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒,谢谢你们的快速回复!

    Alex