This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:软件模式的配置

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662695/dit4096-the-configuration-of-software-mode

部件号:DIT4096

TI音频专家,您好!

   我的一位客户正在其系统中设计DIT4096,他们使用了软件模式。 我在TI网站上搜索过,我没有找到任何关于软件模式下DIT4096配置的信息。 那么,您能否提供此零件的配置? 谢谢。 我将原理图附在此处供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:
    我们没有此设备的在线示例代码。 话虽如此,我假设客户正在使用DIT4096将I2S转换为S/PDIF流。 我会从详细的系统要求中受益,因为建议用于DIT4096的conif文件,而SCH并不是很有帮助。 请告诉我有关系统要求的更多信息,我们可以帮助您配置...

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:
    感谢您的响应。客户想要将I2S转换为S/PDIF流。我不知道如何设置寄存器以启动它。MCLK为12.288Mhz,LRCK为48kHz。 SCLK为3.072Mhz。 输出信号由光纤传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到规格手册中的寄存器为08~37。 您能否帮助确认这是所有寄存器? n ü 00~07需要设置什么,默认值为0或FF? 如果有其他寄存器,则设置所需的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:
    我想我们已经通过单独的电子邮件线程解决了这一问题。 如上所述,我们使用寄存器0x01 thro 0x07来配置设备,其余寄存器与AES-3编码器的通道状态缓冲器相关联。 谢谢。

    此致,
    Ravi