This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:非常感谢Eagle的原理图

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666878/tas2555-schematic-for-eagle-would-be-greatly-appreciated

部件号:TAS2555

您好,

在研究了许多安培之后,我决定认真地将TAS2555纳入我们的产品。 它具有我们在AMP中寻找的大多数(如果不是全部)属性。

但是,我希望获得一个示意图,让我能够成为集成到我们最终产品的基础/起点。

任何想要自愿提出方案的人(最好是在Eagle中)的任何东西都将是一种祝福。

与其从头开始,自己做所有事情,包括包裹等,我想我会在这里问一下,试试我的运气! 我使用Webench取得了巨大成功,使事情变得更加轻松,但在那里找不到TAS2555的支持。

提前感谢您!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    遗憾的是,我们没有完整的原理图,但您可以使用TI.com上的CAD/CAE符号,以便使用Ultra Librarian软件获取Eagle的原理图符号。 您可以参阅 质量和包装 部分,从TAS2555中查找CAD/CAE符号以及获取Eagle符号的指示。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é,

    感谢您的回复和所包含的信息。

    看到这是您的芯片,您有兴趣销售它-在请求时制作架构是否有意义?

    对于那些能够利用现有架构并在芯片实际制造商精心设计的电路之上构建的用户来说,上市时间显然会缩短。

    您的工程师不会花很长时间完成此任务,但它肯定会像其他芯片的架构设计一样帮助您的客户。

    我的意思是,你还提供了一个评估板,为什么不提供该板的架构呢? ——你只为许多其他芯片做这件事,我想不出从提供这件芯片中收集到的任何敏感信息,考虑到它只是一个音频芯片,你确实提供了评估板。

    也许我明白了吗? 这意味着您(或另一位工程师)可以快速联系组成评估板的团队并向我提供该信息。 它不需要在Eagle中使用,我很高兴在不做任何进一步更改的情况下以其原始格式使用它,以便从您的团队付出的任何额外努力中摆脱这一要求。

    正是你已经拥有的一切将会给你很大的帮助!

    谢谢!
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é,

    我不确定我的原理图请求会发生什么,但是,在这段时间里,我还有另一个问题与TAS2555的规格表相关。

    PDF第33页的图38显示了电容器C1和C2。 这两种被显示为极化。 但是,在第34页的表4中,C2作为X5R (MIN)型电容器提供,该电容器与陶瓷(非极化)型相关。

    请您确认哪一项最适合使用? -钽或陶瓷?

    谢谢!
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    我给你发了一封信,其中有指示,以便给你一个示意图。
    这些电容器必须是陶瓷(非极化),并且应使用X5R,X7R或更高的温度系数进行选择。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师