This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:PCM1860示意图

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667492/pcm1860-pcm1860-schematic

部件号:PCM1860

大家好,

当我查看PCM1860的文档时,我找不到任何布局或参考设计,原理图。 但有一个电路板包含pcm1860。 如何获取此主板的示意图或相关的示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    请参阅PCM186x系列设备的更新DS (尽管这适用于PCM186x-Q1,但也适用于非Q1部件)。

    我们确实有详细的布局指南,也有相同的应用程序SCH。 此外,您还可以参阅PCM186x EVM用户指南。 它拥有完整的SCH,BOM以及用于您的解决方案的PCM186x的其他有用资源。

    此致,

    Ravi