This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:示意图查看

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667357/pcm5100a-schematic-review

部件号:PCM5100A

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,我们已经完成了PCM5100A示意图,您能否帮助您再次确认?

e2e.ti.com/.../PCM5100A.pdf

欢迎提出任何建议。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    原理图看起来不错。 我推荐R1.6003万-4和NP0/COG使用薄膜电阻器,C1.6006万-7使用电解电容器。 我不确定SK1.6万的类型,但请记住,PCM5100A可直接驱动的最小负载电阻为1kΩ Ω。

    谢谢!
    保罗