This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有USB接口和Linux驱动程序支持的音频编解码器?

Guru**** 2392705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667247/audio-codec-with-usb-interface-and-linux-driver-support

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3109-Q1TLV320AIC3104-Q1

大家好,

我正在寻找具有USB和Linux驱动程序支持的工业温度范围单音频或双音频编解码器。 性能要求非常低(8或16 kSPS,16位分辨率,具有PGA的差分麦克风接口,线路输出)。 显然没有单芯片解决方案可用于此目的,但我希望至少有一个简单(但经过验证)的MCU +编解码器组合来满足我的要求。 强大的Linux支持是最重要的参数。 模拟器件产品组合上的类似器件(尽管为我的用途而过度指定)是SSM2604。

TI的产品系列中是否有任何产品可以满足这些要求?

提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitrios,

    从编解码器的角度来看,您似乎需要一个能够满足所述温度范围的简单设备。 也许您可以看看TLV320AIC3104-Q1立体声或TLV320AIC3109-Q1单声道音频编解码器。 这些器件符合汽车温度额定值的要求,分别从–40°C至85°C和–40°C至105°C。

    目前,我们的音频 编解码器不支持Linux驱动程序集成,我们有几个驱动程序可用作这些部件的参考,请查看 此e2e wiki

    我建议您向 微控制器论坛上的同事咨询有关您的应用的最佳MCU建议。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,非常感谢您的回答。 我将与我的同事讨论这个问题。