This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760L:TAS5760L和TAS5760M的EMI数据

Guru**** 2381170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TAS5760M, TAS5760L, TAS5760XXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664351/tas5760l-emi-data-for-tas5760l-and-tas5760m

部件号:TAS5760L
主题中讨论的其他部件:TAS5760M,TPA3116D2 TAS5760XXEVM

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问了TAS5760L和TAS5760M的EMI数据。

请告诉我EMI数据。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    我们正在研究这一问题,Andy稍后会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的回复。
    我正在等待答复。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    我没有TAS5760M或TAS5760L的EMI数据。 但是,这两种设备已经发布了几年,我还没有从我们的客户那里了解到,由于TAS5760M/L,他们的项目无法通过EMC

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,  

    感谢您的回复。

    我的客户想了解此设备的EMI功能。
    此外,它们还使用TPA3116D2,EMI数据列在数据表中。
    所以我被要求提供这次使用的TAS5760系列的EMI数据。
    请告诉我TAS5760系列和TPA3116D2系列数据表上存在或不存在EMI数据的区别。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    您的客户主要关心的是什么? 您的客户是否询问TAS5760M是否支持无过滤器配置? 我想说TAS5760M并非主要为此而设计。 我们建议我们的客户使用LC滤波器作为我们在数据表中的参考设计,以用于EMI目的。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andi-San,

    感谢您的回复。
    他们不是在考虑无过滤器设计。
    他们想知道EVM上EMI的能力值。
    通过了解这一点,他们认为我们可以比较PCB (模式布局)对EVM和实际电路板的影响。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    已理解。

    我们的布局示例和TAS5760xxEVM提供了有关如何实现良好的热性能和EMI性能的非常好的示例。 我们建议客户从布局示例部分和TAS5760xx EVM中显示的指导开始。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,

    感谢您的回复。

    我明白了。

    此致,

    是。哈塞伯