This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:耳机的THD性能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666953/tl972-thd-performance-for-headphone

部件号:TL972

 

你好

 

我的客户打算将TL972用于   2018便携音频的耳机/线路输出。

但我可以要求您在RL=32 ohm,Vcc=3.3V的情况下具有THD~功耗吗?

在TL972数据表中,RL=2Kohm,Vcc=2.7V。

客户认为从NJM7082更换。

 

客户 将 评估样本,但请为我们提供支持。

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-san,您好!

    很遗憾,我们没有此设备的评估板可供测试。 我可以尝试获取一些样品并对其进行测试,但评估样品可能比客户需要更多的时间。
    您是否仍希望我这样做?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Ivan San

    感谢您的回复。

    我明白了。

    我会要求客户评估样品

    谢谢你