This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254编解码器应用问题

Guru**** 2392565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667021/tlv320aic3254-codec-application-question

主题:TLV320AIC3254中讨论的其它部件

大家好  

我是否可以使用HP OUT L/R实现使用TLV320AIC3254时的2.1 声道音频?

当我使用HP Out L/R时 ,我 可以 使用什么来推荐它? 或者您有任何很好的建议  

如下图所示,图像为结构图   

如果您有任何建议,请 告诉我  

感谢您 的大力支持

附加的图像是结构图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    通过使用LOL作为左输出,Lor作为右输出,HPR作为单声道输出,可以将'AIC3254用于此配置。 单声道信号可通过将左右DAC输出路由到HPR输出来生成。 需要考虑的一点是,在此配置下,HPR输出的增益将需要6dB的衰减,以满足相同的线路输出振幅。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego  

    感谢您的回答 。我想还有另一个问题。如果我使用HP OUT实现低音扬声器功能 ,那么我需要 在AMP之前添加低通OP原理图吗?

    AIC3254包括DSP 可以支持低音扬声器???   

    请支持回复  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢