This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:需要TAS5755M's Junction-to Board特性参数

Guru**** 2390040 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666003/tas5755m-need-tas5755m-s-junction-to-board-characterization-parameter

部件号:TAS5755M

您好,先生:

请告知TAS5755M的Junction-to Board表征参数,如下图所示?



谢谢,此致,

陈耀恩
2018年21月02日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    让我检查一下是否可用。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam:

    感谢您的关注。 除了我之前的帖子,客户要求提供四个参数:

    1.接线盒(顶部)热阻
    2.接线端到板的热阻
    3.连接至顶部特征参数
    4.连接板特征参数。



    请帮助我们检查参数,因为其中一些参数在数据表中不可用。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2018年22月02日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    很抱歉耽误你的时间。

    Theta-JA:50.9
    Theta-JC (顶部):1.3
    Theta-JB:26.9
    PSI-JT:3.1
    PSI-JB:26.7
    Theta-JC (底部):不适用

    请注意,通常,Theta-JC是最重要的,其他热阻高度取决于测试设置。

    此致,

    -Adam