This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:TAS5624A恒定电压功率放大器参考设计

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666911/tas5624a-constant-voltage-power-amplifier-reference-design-for-tas5624a

部件号:TAS5624A

我想知道TAS5624A是否提供恒定电压功率放大器参考设计?

我计划在地铁广播中使用双通道150W*2输出。

非常感谢。

 

巴西

Kelly

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    我们正在研究这一问题,Adam稍后将与您再次进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly,

    我知道我们过去一直在使用恒压扬声器系统,我们可能有一些材料可用。 让我检查一下,我很快就会给您回复。

    此致,

    -Adam