This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PCM5121 EVM高通滤波器异常

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667128/pcm5121-pcm5121-evm-high-pass-filter-abnormal

部件号:PCM5121

您好,

我们正在使用PCM5121 EVM进行EQ调整,我们添加了高通双四通路,它在 输入电平为100mV时工作, 但发现低频率随着输入电压电平的增加而上升。 这种奇怪现象的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicole:

    您认为您可以将他们正在使用的PPS文件发送给我吗?

    谢谢!
    保罗