This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4910:模拟

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4910, LM4881, LM4880, TPA6111A2, TPA6110A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667061/lm4910-analog

部件号:LM4910
主题中讨论的其他部件: LM4881, LM4880, TPA6111A2, TPA6110A2

LM4910MA -此组件已停产(在SOIC-8封装中)。  请 帮助在SOIC-8案例中选择模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexzuev,您好!

    欢迎使用e2e。
    遗憾的是,SOIC封装中没有与LM4910功能相同的完全替换。
    一些类似的设备有TPA6110A2,TPA6111A2,LM4880,LM4881。 尽管这些器件不具有伪差动输出的偏置输出,因此必须在输出端添加串联交流耦合电容器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器