This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:TAS5720M - I2C确认问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664697/tas5720m-tas5720m---i2c-acknowledgement-issue

部件号:TAS5720M

大家好,  

我们正在其中一个应用中使用TAS5720M。 我们在I2C通信方面面临一些问题。 我们无法从设备中看到任何确认。  

我们看到Faultz引脚每350US产生10US的脉动。 这意味着设备处于活动状态,但未进入活动模式。  

我们想知道:  

1.我们需要遵循什么顺序才能使设备进入活动区域。  

2.如果设备处于睡眠模式,I2C部分是否会响应。  

3.我们使用地址0X6C,因为我们已将ADDR0-1连接到接地。  

与您分享我们的示意图以供查看。 如果需要进行任何修改,请提出建议。 同时,我们还订购了TAS5720的EVM。  

我们在产品开发方面陷入了困境,我们已经花了超过3周的时间尝试不同的拉电阻,时钟速度,读取前读取和读取前写入。 对于任何操作,芯片都不响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chiru,
    感谢您在E2E中提出问题。 我看到了另一篇文章,它显示了与这个问题相同的问题。 e2e.ti.com/.../66.0406万
    为了更好地跟踪问题,您仍将在该帖子中回复。 请帮助您结束此问题吗?
    Andy正在调查此事,稍后会再与你回复。 感谢您的耐心!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郑肖恩您好,

    无论哪种方式,它都能帮助我们。 我们需要解决这个问题。 更好的是,我们将继续使用新链接。

    此致
    Chiru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chiru,

    我看到针对同一问题发布了另一个问题。 我们将关闭此线程并在此线程中提供我们的评论



    Andy