This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:省电模式

Guru**** 2392875 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5766M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666507/tas5756m-power-save-modes

部件号:TAS5756M
主题中讨论的其他部件: TAS5766MTAS5754M

您好,

我们的客户计划将TAS5756M用于AI扬声器。

在没有声音输出的情况下,他们想要移动省电模式以延长 电池寿命。

 

TAS5766M是系列器件,数据表上的描述如下。

TAS5756M是否具有相同的功能?

此致,

Mochizuki  

8.4 .7.7 省电模式
TAS576xM提供两种省电模式:待机和断电。
当检测到时钟错误(SCLK,BCLK和LRCLK)或时钟停止时,TAS576xM自动进入
待机模式。 DAC和功率放大器也会断电。 设备也可以置于待机状态
模式。
当BCLK和LRCLK保持在低电平超过1秒时,TAS576xM将自动进入
关机模式。 此外,断电模式将禁用负极充电泵和偏压/参考电路
在待机模式下禁用的设备。 该器件也可通过I2C命令置于断电模式。
将预期的音频时钟(SCLK,BCLK,LRCLK)应用到TAS576xM时,设备开始加电
自动排序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mochi-san,
    我们正在研究这一问题,Alix稍后会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mochi:

    是的。 TAS5756M和TAS5766M可实现与省电模式相同的功能。

    有关详细信息,请参阅TAS5756M数据表的第47页。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

     

    TAS5756M数据表显示,通过 I2S数据输入引脚的零数据检测激活节电模式。

    另一只手TAS5766M省电模式是当BCLK和LRCLK保持在低电平超过1秒时,TAS576xM自动进入断电模式,它不是I2S数据检测。

     

    TAS5756M是否具有TAS5766M型节电模式功能?

     

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mochizuki,

    是的。 该描述也可应用于TAS5756M。

    请参阅TAS5754M数据表的第73页。 请注意,TAS5756M和TAS5754M共享相同的寄存器映射。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy San,您好!
    感谢您的及时回复。
    好的,TAS5754M数据表上的寄存器设置部分中包含时钟缺失检测。
    但是,"功能说明"部分没有节电模式功能。
    客户需要花费额外的时间来了解实际功能,希望3个系列设备TAS5766/54/56数据表在"功能说明"部分具有相同的内容。

    此致,
    Mochizuki