This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:POP问题

Guru**** 2525410 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M, TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667003/tas5755m-pop-issue

部件号:TAS5755M
在Thread: TAS5751M中讨论的其它部件

 

你好

 

我的客户购买/评估了具有2.1通道配置的TAS5755M EVM。

选择TAS5755M的原因在于价格。

应用是声条(20W x 4+40W x2),因此我们认为2 x 2.1ch TAS5755M可以

从成本中调整。  

但是,对于SE来说,开机/关机(从GUI)时的POP是严重的。

BTL没有问题。

 

这似乎是分头盖的固有问题,似乎很难从外部解决。

(并联添加和调整任何电阻 器对于生产来说非常困难)

 

因此,我建议客户考虑3次BTL。

我建议客户3次TAS5751M。

 

您还有其他想法吗?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji-san,
    电流测量基于TAS5755M EVM,对吗? 您是否遵循了图69中建议的顺序? 请在10.2 .1.2 .4.3 和10.2 .1.2 .4.4 一节中找到更多信息。 在卸下电源之前,请不要忘记写入0x40以注册0x05。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    亲爱的郑山

    感谢您的立即回答。

    是的,客户使用TAS5755M EVM和IT GUI。

    客户允许 提前开机,退出关机,从GUI取消静音(请参阅附件)

    所以我认为开机顺序不是问题。

     

    如果是BTL,则不会出现PoP问题。

    如果是SE,则客户听到的Pop是不可接受的。

     

     

    此致