This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1793:差分输出

Guru**** 2965710 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, PCM1793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666868/pcm1793-differential-output

部件号:PCM1793
主题中讨论的其他部件:OPA1678,

我希望这位家伙能提供线路差分输出,以进入音频混音器。 我只想确认,我可以在每个lout +,lout -,rout +,rout -上放置一个双极性保护罩,在那里放置一些保护二极管,分配到2个平衡的1/4英寸插孔,然后用它来完成。 所有的应用手册都有差异到单端缓冲区,我想保持差异。 提前感谢您的耐心,我不是一个EE,我只是一个尝试构建音频收发器的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    这可能起作用,但在大多数情况下缓冲的原因是,这只能处理1.7kΩ Ω 的最小输出阻抗。  这意味着如果设备中的电流过大,则可能会出现失真。  此外,如果您使用低通滤波器来减少带外噪音(推荐),则RC的R会导致线路上有任何负载的分压器。  在某种程度上,这取决于您的混音器的输入。  一种想法是,可以在每个输出上放置一个单位增益缓冲区,以保持其平衡(OPA1678是一个好选择)。  

    请告诉我,您的问题是否得到了解答,请随时发布您的示意图以供查看。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没记错的话,这就是你提出的基本想法。从数据表上看,我似乎可以在这个家伙中将VIN +-800mV PP划零,用一个更低的Z来解决同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于某种原因,它没有把这张照片放在第一张照片中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否遵循上一条评论,但您的原理图看起来很合理-我仍会在PCM1793和放大器之间使用RC低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Paul,你是赢家。 评论只是我反复检查一下,我可以在无共模电压的情况下将所有设备连接到交流电源,并获得我所需的2V RMS信号。