This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:通过变压器驱动100欧姆扬声器

Guru**** 2535290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666270/tpa3221-driving-100-ohm-loudspeaker-through-a-transformer

部件号:TPA3221

您好,

客户希望通过TPA3221驱动100欧姆扬声器,其两种方式如下所示。

(A)音频放大器输出变压器的阻抗转换

(B)在LC滤波器的上一级使用开关变压器进行阻抗转换

他想了解这些方法的技术问题。
如果您注意到一些问题,能否告诉我们?


此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito-san,
    我们正在研究此问题,Justin稍后会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio,您好!

    我们对A电路进行了一些测试,但对电路B没有进行测试。我要注意的主要事项是确保零件在输出上看到的电感不会低于5 uh,以实现OC保护, 另一种是驱动一个100欧姆电阻器,您将快速达到电流限制。

    如果管理了这些,那么如果产生的功率和频率范围可以接受,则应该不会出现问题。

    Justin