This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:PCM1804输入电路

Guru**** 2392215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA1632, PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665652/pcm1804-pcm1804-input-circuit

部件号:PCM1804
主题中讨论的其他部件:OPA1632,TINA-TI

ЗСЬ1804手册,图44显示了输入电路的示意图。

它在ADC的输入端具有10nF电容器,但该电容器通过使用复杂反馈R3,R5和R4,R6进行补偿。

OPA1632的图14中显示了相同类型的原理图。

电路如何工作?

如何计算电容器和反馈电阻器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitriy,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    您提到的电路基本上是每个差分信号的逆变器低通滤波器,所用电阻器之间的关系在 文档单端输入部分的应用电路文本中突出显示。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    这不是低通滤波器,因为输出电容器由R3,R5和R4,R6补偿。
    这是标准有源回路中电路,用于补偿电容负载。
    请参见图6-74,"第6-2节。 缓冲放大器和驱动电容负载,Walt Jung,Walt Kester。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitriy,

    我认为您提到的电路相似,但它不是PCM1804的用例。 图 44用于从单端源向PCM1804提供差分输入。 信号链中的第一个运算放大器是具有单位增益的逆变器。 每条线路上的10µF Ω 电容用于从单端输入源移除直流偏移, 然后在两个支脚上实施低通滤波器,以消除输入源的带外噪声,并对 信号进行衰减,使其与PCM1804的输入规格兼容。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我认为有一些误解。

    请参阅PCM1804.pdf,图44。 低通滤波器为R1-C(1)和R4-C(1)。

    请参阅OPA1632.pdf,图14。 低通滤波器为R3-C1和R4-C2,

    但0.01 UF电容器是什么,图44,PCM1804.pdf? C3 2.7nF,图14,OPA1632.pdf是什么?

    如果电容器由回路补偿,为什么原理图使用该电容器?

    此致,

    Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitriy,

    来自PCM1804数据hee的0.01µF电容器与R6和R5一起构成ADC输入的抗锯齿滤波器。 与OpAmp数据表中的C3,R5和R6相同。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitriy-san,

    我在几年前分析过这个LPF电路。 此电路构成第二个订单LPF。 传输功能如下所示。

    h(s)=-R3/(R1*(R3*R5*C1*C2*s^2+(R3+R5)*C1*s+1))

    其中C1=C(1)=1800pF或3300pF,C2=2*0.01uF

    ωc =1/√(R3*R5*C1*C2)
    Q=(R3+R5)/√(R3*R5*C2/C1)

    当r3= 1kΩ,r5= 47Ω,c1=0.0018uF,c2=0.02uF时
    FC=ωc Ω/ 2π Ω=122.35kHz,Q= 0.69

    当r3= 1kΩ,r5= 47Ω,c1=0.0033uF,c2=0.02uF时
    FC=ωc Ω/ 2π Ω= 90.365kHz,Q= 0.51

    下面我将显示此LPF的TINA-TI模拟。


    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akio-san,

    感谢您的解释!

    没错,这是第二级低通滤波器。

    现在我了解了如何计算它。

    此致,

    Dmitriy