This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:PurePath bin文件

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666102/pcm5142-purepath-bin-files

部件号:PCM5142

尊敬的TI-support:

请您帮助我使用PurePath 5.95 工艺流程PCM5142的Allo-Piano DAC。

从1k开始存在奇怪的异常,即使没有任何对象的直I/O吞吐量也显示相同的效果。如果使用由allio提供的bin文件,则工作正常。

请参阅已连接的文件。如何才能获得正确的输出?

此致

Markus

e2e.ti.com/.../flat.pfw.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markus:

    您是在线路级别测量还是这是扬声器输出测量? 如果采样率为48K,您也可以用8xInterpolator替换4xInterpolator。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Paul:

    感谢您的及时而有效的回复。

    已在生产线级别进行测量。您的建议已成功完成!

    此致

    Markus