This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TPA3110D2:TLV320AIC3254与TPA3110D2连接,能否支持2.1 功能?

Guru**** 2392885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666349/rtos-tpa3110d2-tlv320aic3254-connected-with-tpa3110d2-can-support-2-1-function

部件号:TPA3110D2

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生  

我有一个问题作为标题。 作为附件的原理图。 是否可以实现?

感谢您的大力支持。

e2e.ti.com/.../ipcva5310_5F00_reva_5F00_20180208c.pdfe2e.ti.com/.../IPCVA5310_5F00_SPK-IO_5F00_20180208A.pdf</s>2018.0208万 53102018.0208万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    我查看了原理图,但无法确定编解码器和TPA放大器之间的互连。 您能否提供有关您的问题的更多详细信息?

    我查看了AIC3254的原理图,一切似乎都很好,我唯一的建议是保持HP输出浮动,并在输入上盖上GND的盖子。

    如果您需要查看TPA放大器,您可以在音频放大器论坛上索要,我的同事应该能够在论坛上为您提供帮助。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego先生

    根据我的应用程序,它是否符合2.1 函数? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:
    我查看了TPA3110D2部件电路的SCH,并有以下备注:
    1.请使用100uF+100nF+1nF电容器进行PVCC去耦。
    2.请将引脚8 (AGND)连接到GND。
    3.输出滤波器中的电感器为1uH,对吗? 请使用较大的电感器(例如 10uH...)。 请查找我们的过滤器设计文档 。www.ti.com/.../slaa701a.pdf www.ti.com/.../slac729
    4.确保电感器(PL&~ PL10)的额定电流可以保持最大输出电流,并且电压器(C45~C46, C49~C50)上的额定电压大于1.8 TmPVCC。
    5.请参阅我们的TPA3110D2 EVM设计 。www.ti.com/.../slou263b.pdf
    此致,
    郑少文