This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:MCLK连接

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666203/tas5753md-mclk-connection

部件号:TAS5753MD

该数据表显示"I2C Serial Control Interface Operational without MCLK"(I2C串行控制接口在没有MCLK的情况下工作)。

1)使用MCLK有什么好处(或不使用MCLK的缺点)。  

2)如果不使用MCLK,是否可以直接断开引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Matt,
    在某些情况下,SCLK可用于MCLK输入,用户无需将特殊MCLK时钟应用于设备。 因此,MCLK引脚不能保持断开连接。
    对于大多数TAS57xx器件,MCL/48-kHz模式允许使用64*FS 44.1 速率。 此速率也恰好是支持的SCLK速率之一。 在只有一个时钟可用的系统中,通用MCLK=SCLK=64*FS速率是克服限制的一个选项。 --仅当FS速率为44.1 时才有效。
    有关I2S时钟要求的更多信息,请参见Wiki e2e.ti.com/.../2425.i2s-clock-requirements-on-tas570x1x2x3x-device-s
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,总结如下:
    -不需要单独MCLK的唯一情况是,允许的MCLK频率与允许的SCLK频率对行。 对于48kHz,这仅在SCLK =64*FS (3.072MHz)时发生。 在这种转角情况下,SCLK源是否也连接到MCLK引脚? 或者MCLK引脚保持断开状态。

    在除上述角箱外的所有其他情况下,实际上都需要MCLK连接。

    是这样吗?

    对于I2S源无法提供的案例,您是否有任何应用笔记/ wiki链接可建议在MCLK源中进行设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    您的理解是正确的。 但对于这些角形情况,您仍需要 将SCLK信号应用到MCLK引脚外部。 很遗憾,没有关于此用途的应用说明。  

    此致,

    郑少文