This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有相应要求的6声道音频混音器需要IC

Guru**** 2392215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665318/ic-required-for-6-channel-audio-mixer-with-corresponding-requirements

海防

有没有人能推荐适合于六声道音频混合的IC,并满足以下要求。

1.高增益

2.前置放大器

3.噪音探测

谢谢,此致,

普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普拉萨德

    您能提供一点参考吗?

    1.您的客户认为什么是高收益? 他们需要在每个通道上获得增益,还是在混合之后获得增益?
    2.这与上述情况是否相同?
    3.我们的许多设备在AGC中内置了噪声门。您是否正在寻找类似的设备? 或者您是否需要更高级的基于DSP的噪声检测?

    您的客户是否需要数字或模拟输出?

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Steve,

    1.我需要6通道混音器。 前三个通道用于动态麦克风和冷凝器麦克风,其余三个通道用于线路输入。 所需的输出通道为两个。

    2.每个通道需要大约60dB的增益。

    3.输入信号性质是模拟的。

    4.低噪音。

    谢谢,此致,

    普拉萨德。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉萨德
    你能给我的信息越多越好,如果我不了解全部情况,就很难帮助我。
    1.您需要多少个ADC? 您是否需要为每个输入指定一个专用ADC? 或者是否可以在ADC之前进行混合?
    2.什么是低噪音? 这是一个相对术语。
    3.您是否需要任何数字接口?
    4.需要eq?

    此致,
    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普拉萨德

    我还没有收到您的回复,但请告诉我您是否还需要帮助。 请务必告诉我您的特定设计要求。

    此致,
    -Steve Wilson