This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:2W 4欧姆扬声器输出噪音问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665951/tas5717-2w-4ohm-speaker-output-noise-question

部件号:TAS5717

你好。

我们的项目使用 TAS5717输出, 2W 4欧姆扬声器发出噪音,但8欧姆 扬声器没有问题。

TAS5717主音量设置为1kHz 输入时的0 dB。  NB音量设置低于67 扬声器输出波形正常。

NB音量设置高于68 扬声器输出波形时出现问题。 请参考 以下波形和原理图。

请提供您的建议。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ,

    能否向我发送TAS5717寄存器编程的转储?

    使用12伏输入时,我甚至看不到高达~10W的行为。

    您的输出功率目标是什么?

    从您的屏幕截图中,我看到6.58V RMS,4欧姆时为11W,但您在帖子中提到2W。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 亚当。

    感谢您的回复。

    让我先在下面介绍一下注册信息。 谢谢~

    0x1b=0x00 (Addr=值)

    0x03=0x80

    0x05=0x40

    0x11=0x77

    0x12=0x7F

    0x13=0x77

    0x14=0x7F

    0x1C=0x07

    0x0E=0xF1

    0x00=0x6C

    0x50=0x0F,0x70,0x80,0x10

    0x25=0x01,0x02,0x13,0x45

    0x71=0x00,0x80,0x00,0x00

    0x75=0x00,0x80,0x00,0x00

    0x46=0x00,0x02,0x06,0x23

    0x56=0x00,0x40,0x00,0x00

    0x57=0x00,0x02,0x00,0x00

    0x40=0x0D,0x48,0x00,0x00,0x09,0x09,0xFF,0xFF

    0x3b=0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00

    0x3C=0x00,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0

    0x43=0x0D,0x48,0x00,0x00,0x04,0x38,0x87,0x4E

    0x3E=0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0x00

    0x3F=0x00,0x08,0x00,0x00,0xFF,0xF8,0x00,0x00

    0x26=0x00,0x7F,0xEA,0x91,0x0F,0x80,0x15,0x6F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xD,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

    0x30=0x00,0x7F,0xEA,0x91,0x0F,0x80,0x15,0x6F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xD5,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

    0x4F=0x00,0x00,0x00,0x06

    0x6A=0x00,0x0C,0xCC,0xCC,0x00,0x73,0x33,0x34

    0x27=0x00,0x7F,0xEA,0x91,0x0F,0x80,0x15,0x6F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xD,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

    0x31=0x00,0x7F,0xEA,0x91,0x0F,0x80,0x15,0x6F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xD5,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ,

    请回答上述剩余问题。

    此致,

    -Adam