This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:有关在TLV320DAC3120输出上使用功率放大器连接更高功率扬声器的查询

Guru**** 2392435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120, TLV320DAC3203, TPA2013D1, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664924/tlv320dac3120-query-regarding-using-a-power-amplifier-at-output-of-tlv320dac3120-to-connect-higher-wattage-speaker

部件号:TLV320DAC3120
主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3203TPA2013D1TAS5411-Q1

您好,

我们在项目中使用TLV320DAC3120 DAC。 我们在其输出端使用0.8W和8ohm扬声器。 但由于扬声器性能不佳,我们正在考虑将扬声器更改为2W-3W/8Ohm。

我们是否可以在TLV320DAC3120的输出上使用功率放大器,以便能够连续驱动8欧姆扬声器至2.5W。

TLV320DAC3120 对于8欧姆扬声器可支持高达1.5W的功率,对于4欧姆扬声器可支持高达2.5W的功率。

请给出建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gupta,

    欢迎使用e2e。
    您可以在TLV320DAC3120的输出端连接放大器。 您应该使用HPOUT执行此操作。
    如果您需要立体声解决方案,可以考虑TLV320DAC310x或TLV320DAC3203。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan。  

    感谢您的回复。  

    我们需要驱动2.5 W - 3 W 8欧姆扬声器。 请推荐一个合适的音频放大器,我们可以在HPOUT上直接连接。

    我们正在将其用于汽车应用,建议的放大器应支持-40°C至85°的温度,最好是汽车级。  

    谢谢!

    Shubham Gupta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gupta,

    您可以看看外部放大器的TPA2013D1。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:  

    感谢您的建议。

    我们的系统中有12V/5V电压,我们是否可以将此电压直接应用于放大器( TPA2013D1 ),因为我们不需要使用升压,因为它会进一步增加效率损失。

    敬请推荐。

    谢谢!

    Shubham Gupta,

    硬件设计工程师

    VVDN技术Pvt. Ltd.的注册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gupta,

    您可以使用SDB引脚关闭TPA2013D1上的BOOST。 并为VDD和VCCIN提供5V电压。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

     
    根据客户要求,我们必须使用汽车级音频放大器,因此我们提供了acros  TAS5411-Q1  D类音频放大器。
    我们将使用8欧姆扬声器和2.5 瓦连续电源。
     
     由于TAS5411-Q1的数据表中给出的所有规格均为4欧姆。 尽管它可以从2欧姆到16欧姆驱动(根据规格)
    因此,请确认它可以与2.5 W 8欧姆扬声器配合使用。
    谢谢  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gupta,

    根据TAS5411-Q1规格,此设备可用于您的应用。
    如果您需要有关TAS5411-Q1的进一步支持,请在音频放大器论坛上上传新帖子,负责团队将负责处理。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器