This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221EVM:EVM的PCB设计文件?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665096/tpa3221evm-pcb-design-files-for-the-evm

部件号:TPA3221EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3221

您好,

我正在研究在一系列新设计中使用新型TPA3221放大器,因为它似乎符合我们当前的要求。 我正在最终确定基于TPA3118的设计,并使用EVM可用的PCB设计文件来微调我的布局,以实现最大性能。 我想知道是否还可以获得TPA3221EVM的PCB设计文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    是的,我们可以提供这些文件。 请发送电子邮件至adamsendsky(at) ti(dot)com。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Adam,我会给你发一封电子邮件!