This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751M的延迟

Guru**** 2392225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665610/tas5751m-latency-of-tas5751m

部件号:TAS5751M

尊敬的各位先生:

我的客户询问我们TAS5751M的延迟。

他希望在几毫秒内实现延迟。

所以我有以下问题。

无影响函数(通过条件)的延迟时间(延迟)有多长时间?

2.此功能的延迟时间是多久?

当然,我知道它会随着所用BIEQ的数量而变化。

请告诉我上述问题。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    您能否告诉我客户的要求(预计延迟多少)?

    如您所知, BQ和DRC将在数据路径上引入延迟。  即使BQ和DRC已禁用,设备内部也存在其他一些逻辑延迟(例如,在数字处理后,FIR块会对信号进行采样,从48kHz到384kHz/768kHz,通常会导致超过20 LRCLK延迟)。

    延迟还取决于采样率。 采样率越高,延迟越短。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的回复。

    我没有从我的客户那里得到条件。

    我不能从客户那里获得状况,也无法立即获得。

    我在下面的帖子中找到的方式。

    e2e.ti.com/.../65.9079万

    在DAP被绕过的情况下,我认为它几乎是由采样率和插值滤波器决定的。
    这是否正确?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    您的理解是正确的,我认为Andy在那篇文章中的解释显示了类似的信息。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的回复。

    我理解这个。

    此致,

    是。哈塞伯