This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM1789-Q1:PCM1789-Q1的驱动程序支持:内核版本4.4 .................38.

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789-Q1, PCM1798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665995/linux-pcm1789-q1-driver-support-for-pcm1789-q1-kernel-version-4-4-38

部件号:PCM1789-Q1
主题: PCM1798中讨论的其他部件

工具/软件:Linux

您好,

由于我们要在操作系统中互连PCM1789-Q1芯片组,因此我们需要内核版本4.4 的驱动程序支持。38

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohan,

    PCM1798是硬件/软件控制的设备,因此无需或要求配置特定的软件/驱动程序。 本I²S接受数字n ü I²S输入,因此您可以使用任何n ü 源作为设备的输入。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    我们计划使用i2c作为控制接口。 因此,驱动因素是我们实施的必要因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 很遗憾,我们没有此设备的驱动程序。