This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助选择具有DSP的低延迟便携式音频编解码器

Guru**** 2392385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3104, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665788/help-selecting-low-latency-portable-audio-codec-with-dsp

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3254TLV320AIC3104TLV320AIC3204

大家好,

我一直在查看 TLV320AIC3254和 TLV320AIC3104,我不确定哪一款更适合我的应用,或者是否有其他编解码器可能更好。

我想使用低通和高通滤波器,3或5频段均衡器和一些压缩来处理MEMS麦克风(立体声)。 我需要能够在10毫秒内完成此操作-使用我提到的任何一个编解码器都可以做到这一点吗? 哪一项最适合这些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外-我应该包括更多的应用要求。 音频需要高质量,因此采样频率为48kHz,音频频谱带宽(20Hz至20kHz),2个模拟音频输入,2个模拟输出,该单元由电池供电,数字音量控制具有静音功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zachary,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我认为最适合您应用的设备是AIC3254,如果组总延迟(或延迟)低于10ms,则应该可以顺利完成。 此器件具有内置的可配置miniDSP,您可以根据我们的应用(EQ,AGC,HPF等)的要求创建自定义流程流。 您还可以查看TLV320AIC3204,该部分与AIC3254类似,区别在于它没有可配置的miniDSP,但具有不同的可用处理选项,称为“处理块”。 您可以检查其中一个处理块是否适合您的应用,并使用AIC3204或使用AIC3254创建自定义流。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Diego,

    好极了-非常感谢您的帮助。